结果:找到"KiCAD SMT",相关内容183条
- KiCAD6.0求生成bom和坐标的插件??
- 最近使用了KiCAD6.0,论坛里面的那个插件用不了。提示如下:importmf_toolasmfTraceback(mostrecentcalllast):File"<input>",line1,in<module>File"C:\Users/cai_d/OneDrive/文档/KiCad/6.0/scripting\plugins\mf_tool.py",line39print'Refisinvalid%s'%oldRef^SyntaxError:Missingparenthesesincallto'print'.Didyoumeanprint('Refisinv...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: KiCAD SMT 发帖人:CatCaptain 发帖时间:2022-02-08 15:23:00
- 是否有支持导出KiCad格式的计划?
- 网页CAD虽然方便,但是体验始终比不上桌面原生的CAD。希望能早日把这件事提上日程。
- 所属专栏: PCB设计 标签: KiCad EasyEDA LCEDA 发帖人:wc7086 发帖时间:2021-08-15 21:44:00
- 立创EDA如何打开高版本的KICADPCB
- 目前用KICADV5.1.6画了一个PCB,但是没办法在立创下单加工,有没有哪位老师有什么办法可以在立创下单的?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: KICAD版本 发帖人:奔走的蜗牛 发帖时间:2021-01-17 21:17:00
- LCEDA什么时候支持KiCad工程的导入导出呢?
- LCEDA什么时候支持KiCad工程的导入导出呢?KiCad也是开源的EDA工具,既然支持商业EDA工程的导入,顺便也支持下开源EDA的导入导出难度也不是很大。
- 所属专栏: Layout布线 标签: LCEAD KiCad 发帖人:taotieren 发帖时间:2020-12-10 23:30:00
- 【教程】导出立创EDA文件为Kicad格式
- 这里只提供连接,具体用法需要自行摸索了。转换PCB,原理图不支持https://wokwi.com/easyeda2kicadhttps://github.com/wokwi/easyeda2kicad转封装,这个作者小哥还在开发中https://github.com/RigoLigoRLC/LC2KiCad
- 所属专栏: 使用教程 标签: Kicad 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2020-04-10 19:44:00
- kicad用户期盼,码云重开Kicad库更新
- kicad用户期盼,在码云(gitee.com)重开Kicad库更新最好还添加SMT基础/扩展标签PS:AD法务发函越来越频繁了,周围好几家公司都转Kicad了。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: kicad 库 SMT 发帖人:三笑笑生 发帖时间:2019-11-01 16:18:00
- 【工具】KiCad版本嘉立创SMT贴片库及问题说明
- KiCad版本的嘉立创SMT贴片库,通过工具从AD集成库自动生成,地址:https://github.com/xtoolbox/lc_kicad_lib原理图库由工具直接生成,封装库先在AD中转换成PCADASCII格式,再通过工具转成KiCad格式KiCad立创贴片库特点:1.原理图库支持AD集成库中所有元件,并且包含元件中所有文字字段,原理图库中的器件与封装库自动绑定,点击显示数据手册可以自动跳转到商城相关器件网站2.支持独立及拆分原理图库,支持隐藏引脚。在KiCad中,隐藏引脚必须是PowerIn类型,才会自动与名称相同的Power符号相连拆分式原理图库隐藏引脚及其属性3.封装库根据名...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: KiCAD SMT 贴片库 发帖人:XToolbox 发帖时间:2018-09-25 11:33:00
- 【工具】KiCAD一键导出生产文件。坐标,BOM,以及Gerber
- 更新了之前的工具KiCAD导出SMT贴片机用的坐标文件和BOM文件一次性导出坐标文件,BOM文件,以及Gerber文件。工具会将钻孔文件的槽孔会根据孔径转换成多个普通孔,也可以在脚本中保留槽孔不转换使用方法:1复制mf_tool.py和gerber_drill.py到"[KiCad安装目录]\share\kicad\scripting\plugins"路径下2在KiCAD的Python命令行窗口中键入下列命令:importmf_toolasmfmf.GenSMTFiles()或者在[工具]->[外部工具]下执行GenManufactureDocs命令。4BOM文件和位置文件会以CSV格...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: KiCAD SMT 发帖人:XToolbox 发帖时间:2018-08-24 11:23:00
- 【试验】用钢网手工贴装SMT打样的剩余器件
- SMT打样了一块板子,上面的有好几片不能贴的密脚器件,需要拿回来自己装。本人手比较残,总是确定不好上锡量,决定搞一块钢网来刷未贴装的器件,然后用风枪吹。于是做了个SMT打样加钢网手工贴装的试验板。SMT打样的板子已经贴了一些器件,做钢网要贴合得好,必须在这些已经贴装的器件上开孔。器件在画封装的时候都会做一个边界层,可以用来检测是否干涉。在KiCad中这一层叫Courtyard,我把已经贴装的器件的边界层复制到Paste层,然后再用合并了边界层的Paste层去做钢网,这样已经贴装的器在钢网上就是一个和它边界一样大的孔。下钢网单的时候只能单独下,因为已经SMT的PCB订单不能再下钢网了。下单的时...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: KiCAD 发帖人:XToolbox 发帖时间:2018-07-27 12:22:00
- 【工具】KiCAD导出SMT贴片机用的坐标文件和BOM文件
- KiCAD生产文件生成器使用方法:1复制mf_tool.py到"[KiCad安装目录]\share\kicad\scripting\plugins"路径下2在KiCAD的Python命令行窗口中键入下列命令importmf_toolasmfmf.GenMFDoc()3BOM文件和位置文件会以CSV格式存放在电路板相同目录下注意:GenMFDoc()会改变电路板的钻孔原点。建议先用GenMFDoc()生成BOM文件和位置文件,再生成Gerber文件。生成的BOM文件和坐标文件可以直接在sz-jlc.com进行贴装工具下载地址https://github.com/xtoolbox/kicad_t...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 工具 KiCAD 发帖人:XToolbox 发帖时间:2018-05-04 15:18:00
返回